This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:正在寻找一款方便且允许漫游设备的 Mesh 操作系统...

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310, LAUNCHXL-CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568645/cc1350-looking-for-a-mesh-os-that-is-handy-and-allows-roaming-devices

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1120CC1310

大家好、大约两年前、我们经历了一次痛苦的 Contiki/Thingsquare 实施(CC1120和 MSP430;低于1GHz 是我们必须实现的)。

痛苦、因为它需要一些时间才能启动和运行、而没有适当的支持、
我们也不能在生产中获得移动节点、因为在静物之间移动时重建路由需要30秒的时间-例如、叉车不能在30秒内停止。 直到重新连接...
由于我们对 Contiki 的基本原理不够熟悉、因此无法相应地更改代码-如果更改某个内容、我们会在其他地方产生副作用。
我们还不够信任、无法将此类系统投入生产-依赖于没有工业质量等级的系统。

对于 CC13xx、我希望 TI 支持的框架能够采用 TI 支持的网状网络操作系统、而无需关注底层布置-如 RTOS。
更改一些参数,然后完成操作,确保 TI 已验证其余参数 :-)

回到现实:我从专家那里了解到 Contiki 从未设计用于移动主题、因此您是否可以推荐其他方案?

Thread (Sub-GHz...)怎么样?

Thx。 提前!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验、始终需要一段时间来为低功耗网状网络中的移动节点重建路由路径。 没有比这更好的方法了。 Thread 基于2.4G、我认为没有区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YK 和所有与 Contiki 有家庭关系的人,请给我你的意见:

    答:Contiki 是否同时也是人们可以依赖的东西、用于工业环境?

    B.根据 CC13xx、对于启动和运行该器件所需的工作量、粗略估计是多少? 鉴于我们在以前的 Contiki 版本(基于 MSP 和 CC1120)方面拥有丰富经验、但对 CC1310没有经验

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:Contiki 是一个开放源码、您需要投入大量精力来熟悉它。 如果您正在寻找快速解决方案、我建议您使用 ThingSquare 提供的解决方案、该解决方案基于 Contiki、但提供专业定制。

    B.使用 CC13xx 设置 Contiki 网状网络非常简单,您可以参阅  。 我建议您先购买 LAUNCHXL-CC1350、以便在 Contiki 上进行一些测试。