主题中讨论的其他器件:CC1120、 CC1310、
大家好、大约两年前、我们经历了一次痛苦的 Contiki/Thingsquare 实施(CC1120和 MSP430;低于1GHz 是我们必须实现的)。
痛苦、因为它需要一些时间才能启动和运行、而没有适当的支持、
我们也不能在生产中获得移动节点、因为在静物之间移动时重建路由需要30秒的时间-例如、叉车不能在30秒内停止。 直到重新连接...
由于我们对 Contiki 的基本原理不够熟悉、因此无法相应地更改代码-如果更改某个内容、我们会在其他地方产生副作用。
我们还不够信任、无法将此类系统投入生产-依赖于没有工业质量等级的系统。
对于 CC13xx、我希望 TI 支持的框架能够采用 TI 支持的网状网络操作系统、而无需关注底层布置-如 RTOS。
更改一些参数,然后完成操作,确保 TI 已验证其余参数 :-)
回到现实:我从专家那里了解到 Contiki 从未设计用于移动主题、因此您是否可以推荐其他方案?
Thread (Sub-GHz...)怎么样?
Thx。 提前!