This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Z-Stack Linux Gateway 上出现错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567986/error-on-z-stack-linux-gateway

主题中讨论的其他器件:CC2531EMKZ-STACKCC2530

您好!


我无法运行 Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1的网关应用
我在网关应用程序的日志中不断收到以下错误消息

错误:数据包被截断。 Expected _ len=2297、actual_len=2047


为什么会发生这种情况?
问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将什么 FW 下载到 CC2531EMK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1源代码的固件目录中删除 CC2531-GW-ZNP_38712.hex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否自行从完整源代码构建 Z-Stack Linux Home GW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它在早些时候工作正常。 但自昨天以来、它停止了工作。 我不知道为什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在出厂时重置为 Z-Stack Linux GW、它能解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何恢复到 Z-Stack Linux GW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edge、

    您是否等待了足够长的时间才能使所有服务运行?我们注意到、当没有所有服务完成加载并启动应用程序时、也会出现类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按“X”(大写)快捷键进行出厂休息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    是的、我在确认所有服务都在运行后启动应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果按"X"、则不会发生任何情况。 实际上、应用程序不能用于任何其他键输入、只有在按下 CTRL + C 时才会停止
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新安装 Z-Stack Linux Home GW 以查看是否可以恢复它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我发现我的设备数量超过20台,这种情况正在发生。
    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edge、

    那么、您有一种复制方法吗?您向网络中添加了20个设备、然后是什么让这种情况发生呢?

    我有兴趣重复这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以复制此错误。
    为此、在 DbDeviceInfo.csv 中添加大约23个条目、并在 DbEndpoints.csv 中为端点添加相应条目、请保留其余两个.csv 文件。
    之后、通过运行 start_application 脚本启动网关应用程序。
    您可以看到日志中充斥着错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZNP 中的默认 MAX_DEVICE_LIST 值为20、这意味着如果使用默认 ZNP、则不能向 Z-Stack Linux Home GW 中添加超过20个器件。 您可能需要添加 Zigbee 路由器以加入更多设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我已修改默认 ZNP 以支持 CC2530上的 UART。
    连接到协调器的所有其他(超过20个)设备都是路由器。
    要支持20多个器件、我应该在 ZNP 上做些什么?