This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2538:一位 UART 接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568327/starterware-cc2538-uart-inteerupt-for-one-bit

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

工具/软件:Starterware

您好!

对于家庭自动化项目、我使用 CC2538。 当我从 UART 终端向 CC2538发送2个字符时、我会获得第一个字符的 UART 中断。这就是为什么我需要向 CC2538发送一个额外的字符的原因。

任何人都知道每一个字符都可以获得 UART 中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题移至网状网络论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sumit、当您说家庭自动化项目时、您意味着您使用的是 Z-Stack 吗? 如果是、是哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我不使用 ZStack。 我将 CC2538视为正常的 MCU。 我使用 CC2538 driverlib。