请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
工具/软件:Starterware
您好!
对于家庭自动化项目、我使用 CC2538。 当我从 UART 终端向 CC2538发送2个字符时、我会获得第一个字符的 UART 中断。这就是为什么我需要向 CC2538发送一个额外的字符的原因。
任何人都知道每一个字符都可以获得 UART 中断。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.