This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:路由器关闭后再打开时出现 ZigBee 网络问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/566311/cc2650-zigbee-network-problems-when-a-router-is-switched-off-then-switched-on-again

器件型号:CC2650

大家好、我正在使用 CC2650开发 ZigBee 网络、到目前为止、它的工作效果非常好:

  • 我们在这些平台上使用 ZNP
    • 用于终端设备和路由器的 Android HHU
    • 协调器和路由器的 Linux 板

我现在正在测试设备/路由器由于达到范围限制或由于断电而退出网络时的网络行为。

我们注意到、有时、如果路由器断电、然后再次通电、我们会以明显随机的方式遇到这些问题:

  • 路由器似乎无法发送/接收消息
  • 它发送消息、但无法接收
  • 其他一些设备显示与路由器相同的行为

从上电几分钟后,网络有时会再次正常工作,有时需要重新启动路由器。

我正在尝试调试路由器通电时网络中发生的情况、这并不是很容易、:

  • 我想问您、您是否可以为 我提供一些有关缩短调试时间的实用技巧!

巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 Ubiqua 数据包分析器来检查发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢陈先生!
    我现在使用的是 TI SmartRF 数据包监听器、您是否建议改用 Ubiqua 工具?
    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Ubiqua 数据包分析器功能更强大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现、使用 TI CC253x USB 闪存盘+将数据管道传输到 Wireshark 分解器的 Python 脚本是一个非常强大的选择、因此目前我正在使用它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您也可以将 ZBOSS 和 Wireshark 用作监听器。