请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 大家好、我正在使用 CC2650开发 ZigBee 网络、到目前为止、它的工作效果非常好:
- 我们在这些平台上使用 ZNP
- 用于终端设备和路由器的 Android HHU
- 协调器和路由器的 Linux 板
我现在正在测试设备/路由器由于达到范围限制或由于断电而退出网络时的网络行为。
我们注意到、有时、如果路由器断电、然后再次通电、我们会以明显随机的方式遇到这些问题:
- 路由器似乎无法发送/接收消息
- 它发送消息、但无法接收
- 其他一些设备显示与路由器相同的行为
从上电几分钟后,网络有时会再次正常工作,有时需要重新启动路由器。
我正在尝试调试路由器通电时网络中发生的情况、这并不是很容易、:
- 我想问您、您是否可以为 我提供一些有关缩短调试时间的实用技巧!
巴西!