你好。
我有6lbr 版本。 1.3.3.在这个版本上,我看到 tap0和 br0。 6lbr 的 Web 界面工作正常,但传感器节点不会 ping 通并添加到节点树中。 我在网络中看到传感器。 滑动无线电获取 Mac 地址。
我有6lbr 版本。 1.5.x (最新版本)。 我也无法 ping 节点、但我可以转到节点的 Web、CoAP 工作正常。 Tap0和 br0不起作用。
谁在 RPI 3上有工作6lbr?
您使用的是哪个版本?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我有6lbr 版本。 1.3.3.在这个版本上,我看到 tap0和 br0。 6lbr 的 Web 界面工作正常,但传感器节点不会 ping 通并添加到节点树中。 我在网络中看到传感器。 滑动无线电获取 Mac 地址。
我有6lbr 版本。 1.5.x (最新版本)。 我也无法 ping 节点、但我可以转到节点的 Web、CoAP 工作正常。 Tap0和 br0不起作用。
谁在 RPI 3上有工作6lbr?
您使用的是哪个版本?
我附加了我的滑动无线电和 cc26xx-web-demo 二进制文件。 您能否在 LAUNCHXL-CC1310上尝试它们以查看它们在您的电路板上是否正常工作?
e2e.ti.com/.../2804.cc26xx_2D00_web_2D00_demo_2D00_cc1310LP_2D00_contikimac.zipe2e.ti.com/.../4061.slip_2D00_radio_2D00_cc1310LP_2D00_contikimac.zip
在6lbr 1.3.3上、我转到管理并将 NVM 重置为出厂设置 default....node 在节点树中工作、我看到父节点、但 cc26xx-demo 的网页不工作。 在日志文件中、我看到了
错误:PF:正在尝试发送空数据包
我无法 ping 通传感器节点
通道25、前缀 AAAA::
我将前缀更改为 fd00::....node 不起作用
在6lbr 1.5中。 我也会重置 NVM、并且可以从 计算机 ping 传感器节点(bbbb:101)。
但是、Tap0和 br0接口不能正常工作。