This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6lbr 的哪个版本#39在 Raspberry 3上工作?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567416/what-s-version-of-6lbr-work-on-raspberry-3

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1310

你好。

我有6lbr 版本。 1.3.3.在这个版本上,我看到 tap0和 br0。 6lbr 的 Web 界面工作正常,但传感器节点不会 ping 通并添加到节点树中。  我在网络中看到传感器。 滑动无线电获取 Mac 地址。  

我有6lbr 版本。 1.5.x (最新版本)。 我也无法 ping 节点、但我可以转到节点的 Web、CoAP 工作正常。 Tap0和 br0不起作用。  

谁在 RPI 3上有工作6lbr?

您使用的是哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试使用 github.com/.../cc13xxware 替换 Contiki 上的 cc13xxware "GOT Pull and Rebuild sensor node to test (拉拔并重新构建传感器节点)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加13xxware 后出现问题

    我以这种方式添加了13xxware 'contiki/cpu/ccc26xx-cc13xx/lib/cc13xxware'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将 github.com/.../cc13xxware 修补 到 Contiki FIT Pull?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我删除了13xx 软件上的所有文件并放置了新的13xx 软件
    我认为、这是不对的...是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不要删除文件。 只需替换现有文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、编译已完成。
    我连接到我的6lbr 版本。 1.3.3 -节点不执行 Ping 操作并显示在树中。
    6升压版本 树和 CoAP 上显示1.5.x 节点、但不执行 ping 操作。 Tap0和 br0未启动。

    我不知道需要配置和更改什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否重建滑动无线电和 CC26xx-web-demo?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    project-conf.h

    #ifndef PROJECT_H_
    #define PROJECT_CONF_H_
    /*
    UNDEF QUEUEBUF_CONF_NUM
    #define QUEUEBUF_CONF_NUM 4.

    undef UIP_CONF_BUFFER_SIZE
    #define UIP_CONF_BUFFER_SIZE 140
    *

    #define RF_CORE_CONF_CHANNEL 25.

    用于26xx-demo
    我添加了
    UNDEF NETSTACK_CONF_RDC
    #define NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不必将 nullrdc 应用于 cc26xx-web-demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将 nullrdc 应用于 cc26xx-web-demo?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 cc26xx-web-demo 示例的 project-conf.h 中添加以下行以使用 nullrdc。

    UNDEF NETSTACK_CONF_RDC
    #define NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在第一次编译时就这么做了。 我已添加到26xx-demo 的 project-conf.h 中。 请勿使用 SLIP 无线电 project-conf.h
    我还需要将此线路添加到滑动无线电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾建议您不要在这个新的 cc13xxware 修补程序中使用 nullrdc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了6lbr 1.3.3版和6lbr 版本中的传感器节点。 1.5.x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白你的观点。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在使用 nullrdc 编译 cc26xx-demo 之前、我可以在节点表中看到传感器节点。
    现在、我在节点表中看不到节点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回滚到最新的 Contiki GitHub、查看是否可以在传感器选项卡上再次列出 CC26xx-web-demo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回滚了、但 在6lbr 版本上没有任何变化。 1.3.3

    我不使用 nullrdc。  

    在6lbr 1.5.x 网页上无法正常工作。

     

    也许、我需要找到滑动无线电和 cc26xx-demo 的工作配置 以排除6lbr 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用 NVM 工具将通道设置为25?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    /usr/lib/6lbr/bin/nvm_tool --update --channel 25 /etc/6lbr/nvm.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了我的滑动无线电和 cc26xx-web-demo 二进制文件。 您能否在 LAUNCHXL-CC1310上尝试它们以查看它们在您的电路板上是否正常工作?

    e2e.ti.com/.../2804.cc26xx_2D00_web_2D00_demo_2D00_cc1310LP_2D00_contikimac.zipe2e.ti.com/.../4061.slip_2D00_radio_2D00_cc1310LP_2D00_contikimac.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6lbr 1.3.3版。 无法 访问节点。

    6lbr 1.5.x 版

    我认为6lbr 在 RPI 3上无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有发现6lbr 无法在 Raspberry Pi 3上工作的原因。 您能否切换到配置网页并在其上进行屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6 LBR 版本1.5。

    6lbr 1.3.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我添加了屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在6lbr 1.3.3上、我转到管理并将 NVM 重置为出厂设置 default....node 在节点树中工作、我看到父节点、但 cc26xx-demo 的网页不工作。 在日志文件中、我看到了  

    错误:PF:正在尝试发送空数据包 

    我无法 ping 通传感器节点

    通道25、前缀 AAAA::
    我将前缀更改为 fd00::....node 不起作用

    在6lbr 1.5中。 我也会重置 NVM、并且可以从 计算机 ping 传感器节点(bbbb:101)。  

    但是、Tap0和 br0接口不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的6lbr 版本是“版本:1.4.x (Contiki-devel-20160421-10-ge3648dc)”,供您参考,一切正常。