请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
在07-5123-06-ZigBee-cluster-library-specification 3.13 RSSI Location 中、接收和生成的指定命令如下所示:
接收到的命令
0x00设置绝对位置 M
0x01设置器件配置 M
0x02获取器件配置 M
0x03获取位置数据 M
0x04 RSSI 响应 O
0x05发送 ping O
0x06锚点节点宣布 O
生成的命令
0x00器件配置响应 M
0x01位置数据响应 M
0x02位置数据通知 M
0x03紧凑型位置数据通知 M
0x04 RSSI Ping M
0x05 RSSI 请求 O
0x06报告 RSSI 测量 O
0x07请求自己的位置 O
但是、TI Z-Stack (3.0)仅包含标记为强制(M)的命令、而不包含标记为可选(O)的命令。 我是否可以问 TI 的开发团队,这些可选命令是否会包含在下次 Z-Stack 更新中?
如果没有更新计划、我无法实现下图所示的应用、因为缺少一些命令。
非常感谢。
此致、
Barry