This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZCL:通用:RSSI 位置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567387/cc2530-zcl-general-rssi-location

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

在07-5123-06-ZigBee-cluster-library-specification 3.13 RSSI Location 中、接收和生成的指定命令如下所示:

 

接收到的命令

0x00设置绝对位置 M

0x01设置器件配置 M

0x02获取器件配置 M

0x03获取位置数据 M

0x04 RSSI 响应 O

0x05发送 ping O

0x06锚点节点宣布 O

 

生成的命令

0x00器件配置响应 M

0x01位置数据响应 M

0x02位置数据通知 M

0x03紧凑型位置数据通知 M

0x04 RSSI Ping M

0x05 RSSI 请求 O

0x06报告 RSSI 测量 O

0x07请求自己的位置 O

 

但是、TI Z-Stack (3.0)仅包含标记为强制(M)的命令、而不包含标记为可选(O)的命令。 我是否可以问 TI 的开发团队,这些可选命令是否会包含在下次 Z-Stack 更新中?

 

如果没有更新计划、我无法实现下图所示的应用、因为缺少一些命令。

 

 

非常感谢。

此致、

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您指出这一点、我已注意到这一点。

    目前、如果您需要这些可选命令、您可以按照已实现的强制命令的格式自行实现这些命令、因为规范中提供了每个可选命令的说明。