This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:是否有任何基于芯片组 CC2531的 USB 软件狗可以控制(打开/关闭) ZigBee 标准蓝 b、如 hue 蓝 b? 谢谢你

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/566461/cc2531-is-there-any-chipset-cc2531-based-usb-dongle-which-can-control-turn-on-off-zigbee-standard-blub-like-hue-blub-thank-you

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack

尊敬的 TI:

我们正在寻找基于 TI CC2531的 USB 软件狗来控制基于 ZigBee 的蓝牙。

这是我们的应用场景。 将基于 TI CC2531的 USB 软件狗插入 PC。
通过 USB 软件狗、我们的 PC 终端定制软件 可以发送命令来打开/关闭 ZigBee 网络中基于 ZigBee 的蓝蓝牙、如 hue b灯泡。

在这种情况下可以使用任何 USB 软件狗产品吗?
换句话说、该 USB 软件狗能否从 PC 接收命令、然后发送基于 ZigBee 的软件包来打开/关闭基于 ZigBee 的蓝蓝牙。

具体而言、此 USB 软件狗能否与开源 ZigBee API 配合使用、如下所示?
1 github.com/.../zigbee4java
2 github.com/.../node-zigbee

请注意、上述两个 API 都可以与硬件和固件配合使用、如下所示。
1个基于 TI 2531的 USB 软件狗。
www.ti.com/.../cc2531emk
2个 CC2531ZNP-Pro-Secure_Standard.hex。
http://www.ti.com/tool/z-stack 下载并安装 Z-STACK-HOME
 
谢谢你。

此致、
Yumin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在寻找硬件或软件? 如果是硬件、您可以使用 TI CC2531 EMK。 如果是 SW、您可以在 CC2531EMK 和 ZAP 上通过这两个链接连接到节点 Zigbee 或 Zigbee4java、运行 ZNP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了回答您的问题、我正在寻找具有固件的硬件、以便 PC 端软件可以通过此软件狗控制 ZigBee 标准蓝牙。

    如果是 SW、您可以在 CC2531EMK 和 ZAP 上通过这两个链接连接到节点 Zigbee 或 Zigbee4java、运行 ZNP。
    很抱歉-我不确定我是否理解。
    1您说过要通过 CC2531EMK 控制 ZigBee 标准蓝蓝本、我应该将 ZNP 编程到 CC2531EMK 上。
    2但是、正如您还提到 ZAP、它的用途是什么? 是应该插入 CC2531EMK 软件狗的 PC 软件吗?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的。
    zap 表示 Zigbee 应用处理器、可以是任何 MCU、CPU 甚至是 PC。 Node-Zigbee 或 Zigbee4java 是 ZAP SW,可在 PC 或其他节点或启用 Java 的系统上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。

    下面是我对您的描述的理解。 如果我错了、请纠正我的问题。
    1将 z-stack 编程到 CC2531EMK 上。
    2在 PC 上运行基于 zigbee4java / node-ZigBee 的软件。
    3将 CC2531EMK 插入此 PC。
    通过 CC2531EMK、基于 zigbee4java / node-ZigBee 的软件可以无线方式控制 ZigBee 标准蓝光。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该是这样。
    1.将 ZNP 编程到 CC2531EMK 上
    2.将 CC2531EMK 插入 PC。
    3.在 PC 上运行基于 zigbee4java / node-ZigBee 的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、YiKai。
    是的。 你是对的。 我以错误的顺序描述、这不是我的意思。

    1.将 ZNP 编程到 CC2531EMK 上
    2.将 CC2531EMK 插入 PC。
    3.在 PC 上运行基于 zigbee4java / node-ZigBee 的软件。

    因此、对于第1步中的 CC2531EMK、我需要将新固件编程到软件狗。
    市场上是否有任何基于 CC2531的 USB 软件狗产品
    我可以跳过第1步、它仍然可以在 PC 上使用基于 zigbee4java / node-ZigBee 的软件?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI CC2531EMK 预加载了监听器固件、因此我认为您必须购买 CC 调试器才能自行对其进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我寻找另一款基于 CC2531的软件狗产品的原因、该产品预加载了 ZNP 软件作为替代产品。
    您对此有什么建议吗?
    谢谢你。

    Yumin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、市场上没有这样的 CC2531软件狗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、

    我能否确认、在您看来、市场上没有可在我们之前讨论过的场景中与 zigbee4java/node-ZigBee 搭配使用的具有预编程固件的 CC2531软件狗?

    2.将 USB 软件狗插入 PC。
    3.在 PC 上运行基于 zigbee4java / node-ZigBee 的软件以控制 ZigBee 标准蓝。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以从我的角度确认这一点。