请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531 Thread 中讨论的其他部件:、 Z-stack
尊敬的 TI:
我们正在寻找基于 TI CC2531的 USB 软件狗来控制基于 ZigBee 的蓝牙。
这是我们的应用场景。 将基于 TI CC2531的 USB 软件狗插入 PC。
通过 USB 软件狗、我们的 PC 终端定制软件 可以发送命令来打开/关闭 ZigBee 网络中基于 ZigBee 的蓝蓝牙、如 hue b灯泡。
在这种情况下可以使用任何 USB 软件狗产品吗?
换句话说、该 USB 软件狗能否从 PC 接收命令、然后发送基于 ZigBee 的软件包来打开/关闭基于 ZigBee 的蓝蓝牙。
具体而言、此 USB 软件狗能否与开源 ZigBee API 配合使用、如下所示?
1 github.com/.../zigbee4java
2 github.com/.../node-zigbee
请注意、上述两个 API 都可以与硬件和固件配合使用、如下所示。
1个基于 TI 2531的 USB 软件狗。
www.ti.com/.../cc2531emk
2个 CC2531ZNP-Pro-Secure_Standard.hex。
从 http://www.ti.com/tool/z-stack 下载并安装 Z-STACK-HOME
谢谢你。
此致、
Yumin