This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:如何使用 Contiki 更改 MQTT 消息中的重新发布时间?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565784/cc2650stk-how-to-change-the-time-of-republishing-in-a-mqtt-message-with-contiki

器件型号:CC2650STK

大家好:

我正在使用多个传感器(CC2650STK)发送 MQTT 消息、CC2650STK 具有 Contiki 的固件"CC26xx-web-demo"。 当我在某些情况下调试传感器(CC2650STK)时、我会得到以下结果:

发布
MQTT -获取 MQTT_DO _发布_MQTT_EVENT!
MQTT -发送发布消息! 主题物联网-2/evt/status/fmt/json topic_length 25.
MQTT -缓冲区空间为512
MQTT -编码长度464
MQTT -编码长度为'208'、长度为'3'
MQTT -编码长度为3位、长度为0
MQTT - Remain_length_Bytes 2.
MQTT -(WRITE_BYTE)缓冲区大小:512写入:'30'
MQTT -(write_bytes) len:2 write_pos:2.
MQTT -(WRITE_BYTE)缓冲区大小:509写入:'00'
MQTT -(WRITE_BYTE)缓冲区大小:508写入:'19'
MQTT -(write_bytes) len:25 write_pos:25
MQTT -(write_bytes) len:437 write_pos:437
MQTT -(SEND_OUT_BUFFER)缓冲区中使用的空间:467
MQTT -发布排队
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
附录................................................................................................................................  重新发布时间大约为120秒
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
正在发布... (MQTT 状态= 8、q = 0)
MQTT -已通过 TCP 事件2断开连接
APP - MQTT 断开连接。 原因2.
已断开连接
已断开连接。 尝试512个节拍中的1
MQTT -中止
已注册。 连接尝试1.
MQTT -获取 MQTT_DO _ connect_tcp_event!
连接(1)
连接(1)

我希望缩短重新发布的时间。

为了缩短重新发布时间、我应该怎么做?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在 Contiki Github 上提出此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,我几天前就把我的问题发布到 Contiki´s Github (这里 是链接 )。 我将尝试通过电子邮件与 Contiki´s ü r 员工联系

    感谢您的建议。

    此致。