主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2592、 Z-stack、 CC2531、 CC2530、 CC2530EM
我在定制设计的电路板上使用 cc2538和 cc2592将数据传输到 ZigBee 节点(其 MAC 地址在应用代码中经过硬编码)。
通过使用 SmartRFStudio 7并将器件配置为使用 cc2592作为范围扩展器来测试硬件。 TX 功率设置为22dbm、在测试期间发射良好。 该范围为10 mtrs los 和7 mtrs 非 los。
当我运行应用程序代码时、该器件似乎设置为接收高增益模式、PC2-LNA_EN=High、PC3-PA_EN=Low 和 HGM (PD6、在我们的设计中配置为 CODE)=HIGH。
当我发送内容(从手机到 WiFi-UART 桥接器(连接到 cc2532的 UART)时、CC2538会正确接收到该内容、但不会从 CC2538发送到目标。 如果有人能帮忙、那就太棒了。
此处值得一提的是、数据包监听器会嗅探来自38+92系统的一些广播数据包。 当我从移动设备(逻辑上应该在 ZigBee 无线电上传输)发送内容时、监听器不会监听任何内容。
请帮助。