This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何将 Z-stack 固件编程到 CC2531EMK?

Guru**** 2766685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, Z-STACK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565528/cc2531-how-do-i-program-z-stack-firmware-to-cc2531emk

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

如何将 Z-stack 固件编程到 CC2531EMK?

固件链接、
http://www.ti.com/tool/z-stack

CC2531 USB 评估模块套件、
www.ti.com/.../CC2531EMK

1我应该下载哪个 z-stack?
Z-Stack 3.0.0或 Z-stack-lighting:ZigBee Light Link 解决方案或其他链接?
参考:
http://www.ti.com/tool/z-stack
www.ti.com/.../z-stack-archive

2要将哪个十六进制/二进制文件编程到 CC2531EMK 上?
我注意到、我需要一个调试器将 z 堆栈编程到板上、如下所示、
www.ti.com/.../cc-debugger
但是、在我的 PC 上安装 Z-Stack 3.0.0.exe 后、我找不到 z-stack 的十六进制/二进制文件。

是否有专家可以提出一些有用的建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您打算使用 CC2531EMK 什么? ZNP 还是 Sniffer?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上不是监听器。 ZNP 是什么意思?
    我知道 CC2531EMK 上有监听器固件。

    但实际上、我们需要在 CC2531EMK 上使用 ZigBee 堆栈和与 PC 进行通信。
    通过将 CC2531EMK 插入 PC、PC 可以向 CC2531EMK 发送 OUT 命令。 然后、CC2531EMK 可以控制基于 ZigBee 的器件、如 blub。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 sunmaysky.blogspot、tw/.../setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html