请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、
如何将 Z-stack 固件编程到 CC2531EMK?
固件链接、
http://www.ti.com/tool/z-stack
CC2531 USB 评估模块套件、
www.ti.com/.../CC2531EMK
1我应该下载哪个 z-stack?
Z-Stack 3.0.0或 Z-stack-lighting:ZigBee Light Link 解决方案或其他链接?
参考:
http://www.ti.com/tool/z-stack
www.ti.com/.../z-stack-archive
2要将哪个十六进制/二进制文件编程到 CC2531EMK 上?
我注意到、我需要一个调试器将 z 堆栈编程到板上、如下所示、
www.ti.com/.../cc-debugger
但是、在我的 PC 上安装 Z-Stack 3.0.0.exe 后、我找不到 z-stack 的十六进制/二进制文件。
是否有专家可以提出一些有用的建议? 非常感谢。