This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:构建 ZigBee 系统

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565372/cc2538-building-zigbee-system

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

嗨、大家好

我是 ZigBee 领域的初学者,尝试使用 cc2535构建一个系统有协调器和两个终端设备节点,我有两个问题:构建系统的步骤是什么?

第二步:除了 smatrf06、评估板、CCS 和 IAR 免费试用版之外,我还需要任何东西来构建这个系统吗? 知道我从器件需要的只是发送/接收0为1

**注:我目前正在等待一笔资金购买开发套件,以便如果有任何 TI 员工可以确认,以确保我只需要450美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您可以下载并安装 Z-Stack、并提供了 Cc2538的示例。
    2.如果选择 Cc2538、则需要使用 SmartRF06/CC2538EM 和 IAR EWARM 作为 IDE。