请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
嗨、大家好
我是 ZigBee 领域的初学者,尝试使用 cc2535构建一个系统有协调器和两个终端设备节点,我有两个问题:构建系统的步骤是什么?
第二步:除了 smatrf06、评估板、CCS 和 IAR 免费试用版之外,我还需要任何东西来构建这个系统吗? 知道我从器件需要的只是发送/接收0为1
**注:我目前正在等待一笔资金购买开发套件,以便如果有任何 TI 员工可以确认,以确保我只需要450美元