请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
尊敬的所有人:
比较 Z-Stack Mesh 1.0和 Z-Stack Home 1.2.2a 时、主要区别在于:
若要使用 EZmode 进行绑定(或调试?)、需要使用 HOME 1.2.2a
Mesh 1.0将在上电后立即自动开始调试。
我想知道
(1) Mesh 1.0使用哪种调试方法?
(2)给定示例中的相应代码(用于执行自动调试)在哪里?
非常感谢。
此致、
Barry