This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-Stack Mesh 1.0中使用的调试方法

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/564705/cc2530-commissioning-method-used-in-z-stack-mesh-1-0

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

尊敬的所有人:

 

比较 Z-Stack Mesh 1.0和 Z-Stack Home 1.2.2a 时、主要区别在于:

 

若要使用 EZmode 进行绑定(或调试?)、需要使用 HOME 1.2.2a

Mesh 1.0将在上电后立即自动开始调试。

 

我想知道

(1) Mesh 1.0使用哪种调试方法?

(2)给定示例中的相应代码(用于执行自动调试)在哪里?

 

非常感谢。

此致、

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Mesh 1.0.0中没有使用特殊的佣金。 Z-Stack Home 1.2.2a 使用 eZ-Mode 作为其在 Zigbee HA 规范中标准化的佣金。 如果您不想使用 eZ-模式、并且希望它用作 Z-Stack Meah、则可以删除 eZ_MODE 并保持 AUTO_START 以使其成为目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会解释什么是 HOLD_AUTO_START?

    这是否意味着在添加预定义符号 HOLD_AUTO_START 并删除 EZMODE 之后、home1.2.2a 将像网状1.0一样工作?

    谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果定义了 HOLD_AUTO_START、则器件将从 DEV_HOLD 状态开始、并且不执行任何操作、除非您按 SW2触发 eZ-Mode 以启动网络初始化。 如果同时删除 HOLD_AUTO_START 和删除 EZMODE、器件将无需按下 SW2即可开始执行信标请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YK,

    感谢您的回答、现在我将在 Z-Stack 3.0中实现我的应用。 我将在处理 Z-Stack 3.0之后进行验证。 无论如何都谢谢。
    BR、
    Barry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。