Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7 Ryan 和 YiKai、您好、
CC1352p7用于远程器件 并 由电池供电。 将使用 ZigBee 堆栈(未来为 Suzi)。 请先提供一些有关低功耗 示例的建议。
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
除了黄先生所说的内容、我建议定义 CUI_DISABLE 并删除 Board_display_use_UART。 由于这将通过用户交互禁用调试、因此您可以查看 Z_POWER_TEST 代码以发现 启动时自动调试的方法。 您还可以参阅 《Z-Stack 用户指南》的"电源配置"部分。 每季度对 ZigBee 电源测量进行一次评估、以确保实现最佳性能。
此致、
Ryan