This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:电池供电远程设备示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1179024/cc1352p7-example-of-battery-powered-remote-device

器件型号:CC1352P7

Ryan 和 YiKai、您好、

CC1352p7用于远程器件 并 由电池供电。 将使用 ZigBee 堆栈(未来为 Suzi)。 请先提供一些有关低功耗 示例的建议。

此致、

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 zed_switch 用作低功耗应用的基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    除了黄先生所说的内容、我建议定义 CUI_DISABLE 并删除 Board_display_use_UART。  由于这将通过用户交互禁用调试、因此您可以查看 Z_POWER_TEST 代码以发现 启动时自动调试的方法。  您还可以参阅 《Z-Stack 用户指南》的"电源配置"部分。  每季度对 ZigBee 电源测量进行一次评估、以确保实现最佳性能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YiKai 和 Ryan、

    感谢您 的所有宝贵建议 和时间。

    这将是一个良好的启动并节省我的时间。

    此致、

    David