This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530内部32KHz 晶体振荡器 OTA

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/596798/cc2530-cc2530-internal-32khz-crystal-oscillator-ota

器件型号:CC2530

该程序配置 为内部32KHz 晶体振荡器。 当 HAL_Board_init 完成时,使用 内部32kHz 晶体振荡器,产品在 OTA 更新后崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    您可以在此处帮助澄清用例吗? 您是否说过、当您将器件配置为使用内部32kHz 振荡器并引导时、正常情况下正常工作、但如果您进行 OTA 升级、则在尝试应用新映像后将无法引导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 你是对的。 请 给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更改以下除颤器

    #define OSC_32kHz 0x00 //外部32KHz xosc */

    更改为

    #define OSC_32kHz 0x80 //内部32KHz rcosc */?