请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 该程序配置 为内部32KHz 晶体振荡器。 当 HAL_Board_init 完成时,使用 内部32kHz 晶体振荡器,产品在 OTA 更新后崩溃。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该程序配置 为内部32KHz 晶体振荡器。 当 HAL_Board_init 完成时,使用 内部32kHz 晶体振荡器,产品在 OTA 更新后崩溃。