This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:我们可以在此传感器标签中使用 ZigBee 模块吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CCSTUDIO, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/592766/rtos-cc2650stk-can-we-use-zigbee-module-in-this-sensor-tag

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCCStudio

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们将 CC2650STK 传感器标签硬件用于 蓝牙传感器应用。 现在、我们需要更改 ZigBee、而不是蓝牙。

这是可能的吗?  我们可以在同一硬件上使用 ZigBee、而不是蓝牙?

2.如果可能,需要的软件是什么?

3、ZigBee 有任何示例应用?

此致、  

Shiva (Eoxys)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在 CC2650STK 上运行 Zigbee。 您必须从 www.ti.com/.../z-stack-archive 下载/安装 TI Z-Stack Home 1.2.2a 、您可以在 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02A_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SensorTag 下找到 sensortag 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YiKai Chen:

    我已经明白了、但这些项目不会导入到 CCS Studio 中。 我认为这些是 IAR IE 项目。
    如何将这些项目运行到 CCStudio 中?

    提前感谢。
    Shiva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 示例只能由 IAR 构建。