请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 CCStudio
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们将 CC2650STK 传感器标签硬件用于 蓝牙传感器应用。 现在、我们需要更改 ZigBee、而不是蓝牙。
这是可能的吗? 我们可以在同一硬件上使用 ZigBee、而不是蓝牙?
2.如果可能,需要的软件是什么?
3、ZigBee 有任何示例应用?
此致、
Shiva (Eoxys)。