This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:使用 Z-Stack 示例时出错

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/592881/compiler-cc2650-error-using-z-stack-example

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:TI C/C++编译器

我尝试从 Z-stack 1.2和 IAR 7.4以及 Smart RF 构建示例 Door Look 示例

但我看到了这个错误,我不理解它吗?

错误:预编译命令行的变量扩展失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用了 IAR EWARM 7.40.2? 您在 Z-Stack 中构建了哪个示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
    Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleDoorLock
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 Z-Stack 或本示例中更改了任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我没有改变任何东西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是显示的行:
    违规文本:"$XDCROOT$/xs"--xdcpath="$XDCPATH$" IAR.tools.configuro -c "$TOOLKIT_DIR$"--cc "$Compiler_path$"--device "$device"--compileOptions $Compiler_args_root_ex引号$--linkOptions
    $linker_args_args$--profile 发行版--projFile "$PROJ_PATH$"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否截屏显示"Configure Custom Argument Variables"在 IAR 中显示的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来不正确。 它应该像我在 e2e.ti.com/.../1980781中所附的屏幕截图 一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、但您能否为我提供特定变量
    因为变量的屏幕截图不完整
    "XCDPATH"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个 SampleDoorLock.custom_argvars (在 Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleDoorLock\CC26xx 下),您可以将其作为自定义参数值导入。