This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:ZStack 3.0 USB 软件狗 ZNP 不工作。

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/592736/cc2531-zstack-3-0-usb-dongle-znp-not-working

器件型号:CC2531

您好!

我正在尝试在 CC2531 USB 软件狗上运行 ZNP、但没有成功。

到目前为止,我所做的是:

1.已将 CC2531SB.hex 加载到软件狗。

2.编译的 ZNP CC2531-ProdSBL。

3.在上述步骤中生成的 CC2531.sim 文件上运行 sim2bin、创建 CC2531.bin

4.使用 SerialBootTool 上载 CC2531.bin

以上步骤都可以正常工作。

问题是、之后、我只能在第一分钟内连接到串行端口、而软件狗仍在运行引导加载程序。 第一分钟后、我仍然可以看到器件管理器上的串行端口、但无法连接到该端口。 ZNP 应用程序似乎有问题或未启动。

有什么帮助我的想法?

谢谢、

罗德里戈 F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经稍微有点暗了、使它正常工作。

    我运行了调试版本并观察到程序不能从 hal_led.c 中的 HalLedSet 移动 因此禁用了 hal_led、它可以正常工作。

    我对 PRODSBL 版本也做了同样的操作、它也起了作用。

    罗德里戈·F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    在步骤2中,编译 CC2531-ProdSBL 目标时,将显示以下消息:

    ...in 指示编译后操作已创建二进制文件、因此无需运行 sim2bin、只需获取该文件并使用 SerialBootTool 直接加载即可、开箱即用。 如果不适合您、则 sim2bin 对二进制文件执行了错误操作、您有不同的硬件或正在执行其他操作。

    希望这对您有所帮助!