请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 大家好、
我使用的 CC2650的器件型号为 CC2650F128RGZ (7mmx7mm)。
根据数据表、我们可以为 I2C 和 SPI 配置任何数字传感器 GPIO、因此我要将 DIO_和 DIO_1配置为 I2C、并将 DIO_4配置为 DIO_7作为 SPI 接口、以简化布线。
您能确认我们可以这样做吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.