This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 SPI &I2C 引脚配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/627568/cc2650-cc2650-spi-i2c-pin-configuration

器件型号:CC2650

大家好、

我使用的 CC2650的器件型号为 CC2650F128RGZ (7mmx7mm)。

根据数据表、我们可以为 I2C 和 SPI 配置任何数字传感器 GPIO、因此我要将 DIO_和 DIO_1配置为 I2C、并将 DIO_4配置为 DIO_7作为 SPI 接口、以简化布线。

您能确认我们可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、将任何引脚配置为 I2C/SPI/GPIO 用途都没问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    任何引脚或仅数字传感器 GPIO。
    我认为只有数字传感器 GPIO 引脚可配置为 I2C 和 SPI、而不是模拟传感器 GPIO。 请对此进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些都适用于 GPIO、I2C 和 SPI。