Other Parts Discussed in Thread: CC2430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2430 大家好、
在其中一个应用中、我使用的是 CC2430射频 IC。 我通过设置 LSIZE ="000"来对所有闪存进行写保护。
我的问题是、
写入保护 CC2430的128KB (所有闪存字节)后、我们是否可以通过可用的 SPI 访问闪存并将其写入闪存?
谢谢、
Sanket。