This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:闪存锁定

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1179989/cc2430-flash-lock

器件型号:CC2430

大家好、

在其中一个应用中、我使用的是 CC2430射频 IC。 我通过设置 LSIZE ="000"来对所有闪存进行写保护。

我的问题是、

写入保护 CC2430的128KB (所有闪存字节)后、我们是否可以通过可用的 SPI 访问闪存并将其写入闪存?

谢谢、
Sanket。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket、

    鉴于器 件为 NRND、这一点最近尚未进行测试、但如果闪存存储器受写保护、那么在逻辑上您不应能够使用闪存操作写入存储器、无论使用何种方法。  您可以将某些存储器区域保留为可写或将数据写入外部闪存存储器设备。

    此致、
    Ryan