请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
您好!
我正在使用 cc2650处理 z-stack 1.2.2a。
我正在寻找 ADC 示例/函数。 但无法找到 ADC 的功能。
是否有人可以在 z-stack 1.2.2a 中提供 cc2650的 ADC 示例
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../ADC.ce2e.ti.com/.../ADC.h
我在 cc13xx 和 cc25xx 驱动程序部分的最新 TI RTOS 中找到了这些文件我是否可以将这些文件用于 z-stack 1.2.2a 中的 ADC 实现
我已经尝试将这些文件导入 Z-stack for ADC、但遇到链接器错误、
我在下面提到过这个帖子,并在 z-stack 1.2.2a 中实现了用于 CC2650的 ADC,这是有效的。