This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在 z-stack 1.2.2a 中实现 cc2650的 ADCe

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/622694/cc2650-adce-implementation-for-cc2650-in-z-stack-1-2-2a

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我正在使用 cc2650处理 z-stack 1.2.2a。

我正在寻找 ADC 示例/函数。 但无法找到 ADC 的功能。

是否有人可以在 z-stack 1.2.2a 中提供 cc2650的 ADC 示例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Home 1.2.2a 中没有 ADC 示例。 您可以参阅 dev.ti.com/.../中的 ADC 示例 并移植到 Z-Stack Home 1.2.2a 应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您提到的链接上-有两个与 ADC 相关的项目,1) ADCBUF 项目2) ADC 项目
    两者之间的区别是什么?我应该导入哪个项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC buf 示例将 ADC 连续读取到缓冲器中、ADC 示例仅读取一次 ADC 采样。 我建议您使用 ADC 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC.ce2e.ti.com/.../ADC.h

    我在 cc13xx 和 cc25xx 驱动程序部分的最新 TI RTOS 中找到了这些文件我是否可以将这些文件用于 z-stack 1.2.2a 中的 ADC 实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、Z-Stack Home 1.2.2a 使用过时的 TI RTOS 版本、我不确定这是否起作用。 您必须进行测试才能知道它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2678.ADC.c

    e2e.ti.com/.../4745.ADC.h

    我已经尝试将这些文件导入 Z-stack for ADC、但遇到链接器错误、

    ERROR[Li005]:"adc_config"没有定义[引用自 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\  
    占位\CC26xx\SmartRF06\Obj\ADC.o]  
    运行链接器时出错  
    问题出在哪呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在 adc.c 中是"extern const ADC_Config ADC_config[];"、但没有对 adc_config[]的物理声明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面提到过这个帖子,并在 z-stack 1.2.2a 中实现了用于 CC2650的 ADC,这是有效的。

    e2e.ti.com/.../1433112

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的地方!