This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:GPIO 压摆率

Guru**** 2933700 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/752440/cc2630-gpio-slew-rate

器件型号:CC2630

我在 CC2630的 TRM 中读出、可以为 GPIO 选择正常压摆率或降低压摆率、但遗憾的是、我在数据表的任何位置都找不到这两种不同模式的实际值的指示。

我目前在从 GPIO 发出的方波上测量的上升时间约为20ns、但我怀疑上升速度稍快、因为我仅使用100MHz 的示波器进行此测量。 我想这是"正常"的压摆率、 并且、"减少"的上升时间将使我们的上升时间更慢(这正是我们想要的、因为我们当前在 UART_RX 和 UART_TX 引脚之间获得了一些电容耦合、并且当另一条线切换时、这两条线中的任何一条上都存在一些小噪声)

有人知道我在哪里可以找到压摆率设置的值吗?

此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯蒂安:

    压摆率通过 IOC:IOCFGn 寄存器(IOC:IOCFGn.SLEW_RED)中的位12进行设置
    有关更多详细信息、请参阅 TRM 中的第11.10.1.2章。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们知道要进行哪些寄存器设置来更改压摆率、但我们不知道正常压摆率和降低压摆率意味着什么、以 V/us (或 mV/us 或任何其他等效测量单位)表示。 我在数据表或 TRM 中找不到此信息。

    此致、
    克里斯蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我们没有可以提供的确切数字、因为这在很大程度上取决于 IO 上的外部负载、IO 电压和工作温度。
    我可以说、如果您在正常模式下测量20ns 的上升时间、您应该会看到压摆率下降时的上升时间大约为60ns。 压摆率降低的峰值电流应约为正常模式下峰值电流的一半。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢!

    此致、

    克里斯蒂安