请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2630 我在 CC2630的 TRM 中读出、可以为 GPIO 选择正常压摆率或降低压摆率、但遗憾的是、我在数据表的任何位置都找不到这两种不同模式的实际值的指示。
我目前在从 GPIO 发出的方波上测量的上升时间约为20ns、但我怀疑上升速度稍快、因为我仅使用100MHz 的示波器进行此测量。 我想这是"正常"的压摆率、 并且、"减少"的上升时间将使我们的上升时间更慢(这正是我们想要的、因为我们当前在 UART_RX 和 UART_TX 引脚之间获得了一些电容耦合、并且当另一条线切换时、这两条线中的任何一条上都存在一些小噪声)
有人知道我在哪里可以找到压摆率设置的值吗?
此致、
克里斯蒂安