Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2652R, Z-STACK
如何将具有 ZigBee 的 cc2538微控制器板连接 到 Amazon echo Plus?
是否可以连接这些设备?
如果是,如何修改,我可以做什么?
我对这些问题不了解。 请帮帮我。
此致、
Kamalesh。 C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请尝试参阅 https://developer.amazon.com/en-US/alexa/devices/connected-devices/development-resources/zigbee 。 顺便说一下,CC2538已停产 Zigbee SOC,建议使用 CC2652R 进行新的 ZigBee 器件开发。
您好、Kamalesh、
我 之前已将 TI SimpleLink 器件连接到 Amazon Echo Plus、CC253X Z-Stack 3.0.2肯定与 SimpleLink 的 Z-Stack 兼容、因此我相信您的设置应该是可行的。 您需要确保 Echo Plus 已打开、可用于连接、并且 CC2538的主信道掩码正在扫描网络使用的同一信道。 设置 Zigbee 监听器 有助于识别任何加入或通信问题。
此致、
Ryan
您可以向 Amazon Echo Plus 发出"查找我的设备"的口头命令、或从 Alexa 应用程序的设备菜单中选择此选项。 这将打开集线器的 Zigbee 网络以加入、此时您应尝试使用相同的通道设置委托您的 CC2538器件。 CC2538关联、加入并共享其应用程序信息(例如 Light)后、Alexa 应用程序应创建一个新的设备卡、您可以进一步编辑该卡的名称。
此致、
Ryan