This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 ECHO plus 的 Zigbee

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2652R, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1181402/zigbee-with-echo-plus

主题中讨论的其他器件:CC2538CC2652RZ-STACK

如何将具有 ZigBee 的 cc2538微控制器板连接 到 Amazon echo Plus?

是否可以连接这些设备?

如果是,如何修改,我可以做什么?

我对这些问题不了解。 请帮帮我。

此致、

Kamalesh。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 https://developer.amazon.com/en-US/alexa/devices/connected-devices/development-resources/zigbee 。 顺便说一下,CC2538已停产 Zigbee SOC,建议使用 CC2652R 进行新的 ZigBee 器件开发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamalesh、

    之前已将 TI SimpleLink 器件连接到 Amazon Echo Plus、CC253X Z-Stack 3.0.2肯定与 SimpleLink 的 Z-Stack 兼容、因此我相信您的设置应该是可行的。  您需要确保 Echo Plus 已打开、可用于连接、并且 CC2538的主信道掩码正在扫描网络使用的同一信道。  设置 Zigbee 监听器 有助于识别任何加入或通信问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、

    请说明我的定制电路板 cc2538与 amozon echo plus 器件之间的连接过程。

    是否有用于添加这些设备的应用程序?

    此致、

    Kamalesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将我的 cc2538板连接到名称是什么的 amzon Alexa 应用程序?

    或者没有 Alexa 应用程序的连接、我们可以使用 ECHO plus? 是否有任何可能的方法?

    此致、

    Kamalesh。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向 Amazon Echo Plus 发出"查找我的设备"的口头命令、或从 Alexa 应用程序的设备菜单中选择此选项。  这将打开集线器的 Zigbee 网络以加入、此时您应尝试使用相同的通道设置委托您的 CC2538器件。  CC2538关联、加入并共享其应用程序信息(例如 Light)后、Alexa 应用程序应创建一个新的设备卡、您可以进一步编辑该卡的名称。

    此致、
    Ryan