This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:客户对 CC2538的使用和规格有疑问

Guru**** 2537290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/611180/cc2538-questions-from-customer-for-cc2538-usage-and-specification

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1350

大家好、

 客户正在计划使用 CC2538 + CC1310进行新项目、并提供有关 CC2538 + CC1310规格和用法的反馈、请您提供意见吗?e2e.ti.com/.../Questions-From-Customer_5F00_CC2538-_2600_-CC1310.xlsx

期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、  

    索引 问题描述
    1

    CC1310
     
    如果在433Mhz 下工作、应为 CC1310添加额外的滤波器电路、如果未使用外部滤波器、CC1310是否可以在无需外部滤波器的情况下满足相关认证?

    以下是 TI 推荐的433MHz 匹配网络的参考:

    2.

    CC1310

    是否可以移除外部32.768K 振荡器? 哪些功能需要外部32.768K 振荡器?

    这取决于您的用例。 如果您需要精确的睡眠时序(例如具有跳频功能和 MCU 睡眠功能的 TI15.4STACK)。 如果不需要准确的睡眠时序、则可以移除 CC1310上的32K XTAL、只需使用内部 RC 振荡器

    3.

    CC2538 CC1310

    如果 GPIO 直接连接到 CC2538和 CC1310的外部、建议采用什么样的原理图设计来实现 ESD 保护?

    我们没有推荐的用于连接这两个器件的设计、但是您可以根据 CC2538和 CC1350 (如上所链接)的参考设计制作原理图、我们很乐意查看它们。

    /TA