Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC1310, CC1350
主题中讨论的其他器件: CC1310、 CC1350
大家好、
客户正在计划使用 CC2538 + CC1310进行新项目、并提供有关 CC2538 + CC1310规格和用法的反馈、请您提供意见吗?e2e.ti.com/.../Questions-From-Customer_5F00_CC2538-_2600_-CC1310.xlsx
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC1310, CC1350
大家好、
客户正在计划使用 CC2538 + CC1310进行新项目、并提供有关 CC2538 + CC1310规格和用法的反馈、请您提供意见吗?e2e.ti.com/.../Questions-From-Customer_5F00_CC2538-_2600_-CC1310.xlsx
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
Benjamin、
| 索引 | 问题描述 |
| 1 |
CC1310 以下是 TI 推荐的433MHz 匹配网络的参考: |
| 2. |
CC1310 这取决于您的用例。 如果您需要精确的睡眠时序(例如具有跳频功能和 MCU 睡眠功能的 TI15.4STACK)。 如果不需要准确的睡眠时序、则可以移除 CC1310上的32K XTAL、只需使用内部 RC 振荡器 |
| 3. |
CC2538 CC1310 我们没有推荐的用于连接这两个器件的设计、但是您可以根据 CC2538和 CC1350 (如上所链接)的参考设计制作原理图、我们很乐意查看它们。 |
/TA