This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2530:将 Tweo 终端设备与 AF/ZDO 函数集绑定

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, MSP430F2370, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/609442/ccs-cc2530-binding-of-tweo-end-devices-with-the-af-zdo-function-set

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: MSP430F2370Z-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 ZigBee 上工作。 为了将我的系统模块化、我有一个应用处理器(MSP430F2370)和 ZigBee 网络处理器 CC2530。 我使用更强大的 AF/ZDO 接口初始化网络、然后使用简单 API 注册多个应用。

但是、我错过了这个库中的一个函数、它可以绑定终端设备、这样我就不需要短地址。 是否有一个功能、我是否监督某项功能、或者我是否必须自行实施该功能?

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么 Z-Stack 版本? 如果您使用的是 Z-Stack 3.0、则可以参阅 BDB 试运转中的查找和绑定过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是 ZAP-ZNP、因此可以使用 ZDO_BIND_REQ 或 ZDO_END_DEVICE_BIND_REQ 来执行绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 ZNP 文件夹中的 CC2530ZNP 迷你套件示例、这里有一个文件 at_zdo .c/.h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    at_zdo .c/.h?? 您可以添加这些文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是附加的源文件!e2e.ti.com/.../af_5F00_zdo.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您搜索 ZAP 相关代码、以查看是否有 ZDO_BIND_REQ 或 ZDO_END_DEVICE_BIND_REQ API 可用。 如果没有、则必须根据 ZDO_BIND_REQ 或 ZDO_END_DEVICE_BIND_REQ 命令创建 znpBuf、并调用 sendMessage 执行绑定。