请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 主题中讨论的其他器件: MSP430F2370、 Z-STACK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 ZigBee 上工作。 为了将我的系统模块化、我有一个应用处理器(MSP430F2370)和 ZigBee 网络处理器 CC2530。 我使用更强大的 AF/ZDO 接口初始化网络、然后使用简单 API 注册多个应用。
但是、我错过了这个库中的一个函数、它可以绑定终端设备、这样我就不需要短地址。 是否有一个功能、我是否监督某项功能、或者我是否必须自行实施该功能?
此致、
弗洛里安