请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2630、
尊敬的:
我使用 的是6LoWPAN、我希望 让 CC2650和 CC2630协同工作。 但失败了。
请告诉我、当我将 CC2650和 CC2630与 6LoWPAN 配合使用时、该怎么办?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.