This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:6LoWPAN CC2650无法与 CC2630通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/648543/cc2650-6lowpan-cc2650-can-not-communicate-with-cc2630

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2630

尊敬的:

我使用 的是6LoWPAN、我希望 让 CC2650和 CC2630协同工作。 但失败了。

请告诉我、当我将 CC2650和 CC2630与  6LoWPAN 配合使用时、该怎么办?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定要测试的6LowPAN 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我正在使用 contiki cc2650演示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否设置6lbr?