Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIMAC、 Z-STACK尊敬的 TI:
在我们的项目中,现在使用了 TIMAC 和 ZStack 软件包,TIMAC 版本为 TIMAC 1.5.2.43299;ZStack 版本为 Z-Stack Home 1.2.2a.44539;
我想知道的是、如果我们的生产需要通过安全测试、我如何保护终端设备与 TIMAC 和 ZStack 中的协调器之间的通信。
是否有任何用于打开/关闭此函数的宏?
BR、