This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIMAC 和 ZStack 安全通信

Guru**** 2854470 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/647889/timac-and-zstack-secure-communication

主题中讨论的其他器件:TIMACZ-STACK

尊敬的 TI:

在我们的项目中,现在使用了 TIMAC 和 ZStack 软件包,TIMAC 版本为 TIMAC 1.5.2.43299;ZStack 版本为 Z-Stack Home 1.2.2a.44539;

我想知道的是、如果我们的生产需要通过安全测试、我如何保护终端设备与 TIMAC 和 ZStack 中的协调器之间的通信。

是否有任何用于打开/关闭此函数的宏?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Z-Stack 中、您可以通过在 f8wconfig.cfg 中定义-DSECURE=1来启用安全性。 在 TIMAC 中、您可以尝试在项目编译选项中定义 feature_MAC_security。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,
    感谢您的回复、还有一个关于 ZStack 的问题:
    如果我在 IAR 中的 options->c/c++ compiler-->预处理器中设置 secure=0,但在 f8wconfig.cfg 中的-DSECURE=1中设置
    在这种情况下、通信是安全的还是不安全的?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在选项->c/c++ compiler->Preprocessor in IAR 中设置 secure=0,它将不安全。