This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:使用 FreeRTOS 配置各种功耗模式

Guru**** 2895590 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1183413/cc2652r7-configuring-the-various-power-modes-with-freertos

主题中讨论的其他器件:CC2652R7

你(们)好

我想尝试 CC2652R7上的各种功耗模式。 我使用 FreeRTOS 作为操作系统。 对于电源模式的配置、我是否可以参考任何参考文档。 如果不是、您能否给出一些我应该如何处理它的方向?

我现在的主要用例是

1) 1) 每1秒唤醒一次、执行该操作并返回睡眠状态

2) 2)基于 GPIO 中断的唤醒、执行任务并返回睡眠状态。