Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2652R7你(们)好
我想尝试 CC2652R7上的各种功耗模式。 我使用 FreeRTOS 作为操作系统。 对于电源模式的配置、我是否可以参考任何参考文档。 如果不是、您能否给出一些我应该如何处理它的方向?
我现在的主要用例是
1) 1) 每1秒唤醒一次、执行该操作并返回睡眠状态
2) 2)基于 GPIO 中断的唤醒、执行任务并返回睡眠状态。