This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求 SysConfig 版本1.15.0的示例应用

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652R7, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1183077/example-app-asking-for-sysconfig-version-1-15-0

主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2652R7SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

我正在尝试使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk 中的 GPIO 中断示例。 如下所示

编译失败、因为它需要 SysConfig 版本1.15.0。 网站上的最新版本为1.14.0。  

simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK 版本6.40.00.13需要至少1.15.0版的 SysConfig。 gpiointerrupt_lp_CC2652R7 nortos_gcc C/C++问题

这是错误还是我做了错误的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否正在使用 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的云版本?  由于假日季、Web 团队可能会因更新网页来托管最新的 SysConfig 1.15.0而延迟。  请注意、您可以在 计算机上下载并安装 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的本地版本 、该版本将包含正确的 SysConfig 版本、并且可以在 CCS v12.1 (也可以是本地/下载版本、而不是云版本)内构建。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。 我下载 并手动安装了 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK。 这将安装 SysConfig_1.15.0。 但是、我仍然收到错误"simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK 版本6.40.00.13需要至少1.15.0版 SysConfig"。 因此、即使现在安装了 SysConfig 1.15.0、CCS 也不知道它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至 CCS 的窗口选项卡、然后依次选择 Preferences -> Code Composer Studio -> Products、并确保找到所需的 SysConfig 版本。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到了您提到的屏幕并进行了刷新、现在一切都在正常工作。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了最新的 SDK 版本、它已经成功了。 谢谢你